- Главная страница
- Арматурные выпуски срезаны? Или сместились с проектного положения?
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/hilti_rebar/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1623336890396/dsc09556.jpeg)
Арматурные выпуски от А до Я
Вы сталкивались с ситуацией, когда арматурные выпуски бывают срезаны? Или может быть сместились с проектного положения? Тогда, зачастую для ликвидации ошибок монтажа, приходится частично демонтировать конструкцию и повторно её бетонировать или использовать безусадочные растворы для вклейки арматуры в её проектное положение. Главная задача - обеспечить равнопрочное соединение, в котором вклеенная арматура ведет себя аналогично замоноличенной арматуре. Но надежны и удобны ли традиционные способы?
Содержание
У нас есть решение!
Решение, которое минимизирует трудозатраты, позволить выполнить задачу максимально эффективно с экономической точки зрения, а результат будет надежным – технология Hilti Rebar. Это наращивание арматурных выпусков с применением клеевых анкеров для их дальнейшего бетонирования и обеспечения равнопрочности соединения «существующей» и «новой» конструкции.
Технология Hilti Rebar – это и продукт, и целый набор аксессуаров и принадлежностей, которые предназначены для обеспечения надежного и безопасного крепления на этапе его монтажа. Технология может легко применяться как в новом строительстве, так и при реконструкции зданий и сооружений.
Этапы монтажа
Детекция арматуры
Нагрузка в теории Rebar должна передаваться с вклеенных арматурных выпусков на существующие. Поэтому может возникнуть задача найти эти существующие арматурные выпуски в основании.
У Hilti есть сканеры для детекции и локации арматуры в основании, которые позволяют определить как глубину заложения, так и диаметр для того, чтобы передать нагрузки именно на арматуру.
Бурение отверстия и его очистка
Способ и качество прочистки отверстия влияют на итог сцепления клеевого состава с бетоном.
Первый способ: применение специальных принадлежностей для очистки и продувки отверстия. Недостаточно ограничиться только продувкой отверстия. Буровая пыль может осесть на стенках, ее можно снять только с помощью специальных щеток.
Второй: технология SafeSet. Технология предполагает, что сверление отверстия производится пустотелым буром в виде полой трубки. Он подключается к пылесосу, и при сверлении отверстия происходит автоматическая его очистка от буровой пыли. В случае неправильной очистки отверстия, сцепление падает из-за того, что клеевой состав сцепляется не со стенками, а с буровой пылью.
У Hilti так же есть решения и инструменты для нанесения шероховатостей.
Инъецированные клеевого состава
Его необходимо инъецировать равномерно, без образования воздушных пузырьков. Существуют специальные насадки, которые подбираются в зависимости от диаметра отверстия для того, чтобы равномерно заполнить его клеевым составом. Это обеспечит передачу нагрузок по всей площади арматурного выпуска.
HIT-RE 500 V3
Эпоксидный медленнотвердеющий клеевой анкер для любых инженерных задач по креплению в бетоне. Работает по принципу склеивания (адгезии), имеет очень высокое сцепление с бетоном. Подходит для применения в сухом и влажном бетоне (в т.ч. заполненные водой отверстия) с трещинами и без трещин классов В15-В60.
Клеевой состав имеет длительное время набора прочности (не менее 7 часов при температуре +20°С), благодаря чему клеевой состав подходит для использования в отверстиях большого диаметра и при установке на большую глубину. Может быть использован для монтажа при температуре основания от -5°С до +40°С.
Может применяться при алмазном сверлении отверстия.
Узнать большеHIT-HY 200-A
Гибридный быстротвердеющий клеевой анкер для инженерных задач по креплению в бетоне. Имеет высокую жесткость и механическую прочность, работает по принципу «микроклина» (заклинивание клеевого состава между стенками отверстия и вклеиваемым элементом). Применяется только в тяжелом бетоне.
Клеевой состав имеет малое время набора прочности (30 минут при температуре +20°С), благодаря чему клеевой состав идеально подходит в случае необходимости ускорения производства работ. Может быть использован для монтажа при температуре основания от -10°С до +40°С.
Узнать большеРасход клеевого состава
У нас есть специальное бесплатное приложение Hilti Volume Calculator, которое позволяет произвести расчет требуемого количества клеевого состава как на одну точку крепления, так и всего капсул для того, чтобы реализовать эту технологию.
Испытания анкеров
Когда возникает задача на подтверждение или проверку качество монтажа арматурного выпуска, мы можем предложить специальный сервис. Испытания могут быть проведены по методике СТО 444 16204-010-2010 (разрушающий метод испытаний) или по методике Hilti (неразрушающий метод испытаний).
Обучение монтажников
Необходимая мера для обеспечения надежности и безопасности анкерного крепления.
Как расчитывать вклеенные арматурные выпуски?
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/hilti_rebar/_jcr_content/childSections/childsection_202358465/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1676632256572/----1--1-.png)
Так как арматура воспринимает высокие растягивающие или сжимающие нагрузки и обеспечивает надежность и прочность бетонной конструкциий, её диаметр, глубину вклейки и ряд других параметров необходимо определить расчётом в зависимости от деталей проекта.
СТО 36554501-023-2010* на вклейку арматурных выпусков разработан АО «НИЦ «Строительство». СТО описывает порядок расчета, проектирования и монтажа вклеенных арматурных выпусков. Все правила и порядок расчета, расчетные формулы, технические характеристики анкеров описаны в стандарте.
Таким образом, вклейка арматурных выпусков не только подтверждена практическим опытом компании Hilti и подрядных организаций, но и Российскими нормативными документами.
Расчеты арматурных выпусков, установленных по технологии Hilti Rebar включают в себя:
1. Расчет длины анкеровки арматурных выпусков
2. Расчет длины нахлеста арматурных выпусков
3. Расчет прочности по контакту бетонных конструкций при действии сдвигающих усилий
4. Расчет с учетом предела огнестойкости
Расчеты производятся по одному из двух представленных клеевых составов. Требования к арматурным выпуска и исходные данные для проектирования меняются в зависимости от выбранного состава, но порядок расчета при этом не меняется.
Расчет на сдвиг по контакту поверхностей
Технология Hilti Rebar предусматривает передачу сдвигающих усилий с одной конструкции на другую через шероховатость на границе между существующей и новой конструкцией.
Расчет с учетом предела огнестойкости
Наш узел крепления состоит из трех материалов: бетон, арматура и сталь. Клеевой состав более чувствителен к температурному воздействию, чем бетон и сталь. Это связано с тем, что клеевой состав включает полимерные соединения. Сцепление клеевого состава снижается при повышении температуры. Если падает сцепление, то падает и несущая способность этого узла крепления. Учет предела огнестойкости сводится к тому, что в расчет для требуемого предела огнестойкости закладывается заниженная величина сцепления клеевого состава с бетоном. Таким образом увеличивается глубина вклейки, что позволяет скомпенсировать падение сцепления и обеспечивает надежность узла крепления.
Вклеенная арматура не уступает замоноличенной
О чем говорит график?
На графике вы видите зависимость прочности сцепления от перемещения. Был испытан участок бетонной конструкции, где есть замоноличенная арматура и вклеенная, вблизи края и с максимальным защитным слоем бетона.
Два нижних графика описывают поведение вклеенной арматуры с минимальным защитным слоем бетона и существующей арматуры с минимальным защитным слоем бетона. Как мы видим, они практически совпадают. Можем сделать вывод, что если арматура расположена близко краю, то вклеенная арматура ведет себя также, как и замоноличенная.
Но если посмотреть на два верхних графика, мы видим, что прочность сцепления у вклеенной арматуры с максимальным защитным слоем бетона выше, чем у существующей арматуры с тем же максимальным защитным слоем бетона. Можем сделать вывод, что адгезия клеевого состава выше, чем адгезия бетона к арматурному выпуску замоноличенному. Благодаря этому возможно сократить глубину вклейки арматурного выпуска, в случае, если арматурный выпуск установлен вдали от края основания, что так же описано в СТО 36554501-023-2010*.
Вклеенную арматуру можно считать также, как замоноличенную
Если изучать СТО 36554501-023-2010*, то минимальное краевое расстояние, глубина анкеровки, длина нахлёста и ряд других терминов и определений, а также расчётных формул, напоминают положения Национального свода правил СП 63.13330 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» в части конструктивных требований к армированию конструкции. Даже величина расчетного сопротивления арматуры с бетоном, определенная по СП 63.13330, оказывается сопоставимой с величиной сцепления вклеенного арматурного выпуска, указанного в СТО 36554501-023-2010*. Однако несмотря на то, что стандарты похожи между собой – ранее не было чёткого подтверждения того, может ли быть использован СП 63.13330 для расчёта вклеенной арматуры.
В 2019-ом году в РФ вступил в силу ГОСТ Р 58429-2019 «Выпуски арматурные, вклеенные в бетон. Методы испытаний» - стандарт, который описывает порядок испытания вклеенных на клеевой состав арматурных стержней, чтобы подтвердить идентичность их характеристик характеристикам замоноличенной арматуры по СП 63.13330 (см. п.4.1, п.9.10).
Расчет по понятным стандартам
Представьте, насколько проще станет расчёт, если новая технология будет рассчитываться по понятным и знакомым для вас стандартам! А это доступно уже сейчас!
На основании проведенных по данному стандарту испытаний, а так же с учётом международного опыта применения клеевого состава HIT-RE 500 V3 для наращивания арматурных стержней (и соответствующей зарубежной разрешительной документацией), в мае 2021 года было опубликовано Техническое заключение на вклейку арматурных стержней – тот самый документ, который позволяет проводить расчёт вклеенной арматуры по СП 63.13330.
Заполните форму ниже, чтобы получить Техническое заключение по вклейке арматурных выпусков с помощью HIT-RE 500 V3
Profis Rebar
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/hilti_rebar/_jcr_content/childSections/childsection_908002325/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676632326759/z2a1460-profis-rebar.jpeg)
Вы уже поняли, что требуется провести много расчётов, учесть нагрузки, толщину защитного слоя и многое другое, а значит есть риск ошибиться или просто физически потратить на эти расчёты много времени, которого может и не быть. У нас есть решение и для этой задачи.
Бесплатное программное обеспечение Hilti PROFIS Rebar поможет выполнить расчет арматурных выпусков, установленных по технологии Rebar для различных применений. Расчет производится в соответствии со стандартом организации АО «НИЦ «Строительство» 36554501-023-2010*.
Снизьте риски при монтаже на этапе проектирования
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/hilti_rebar/_jcr_content/childSections/childsection_1094308612/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676632520661/profis.jpeg)
Вам, как инженеру, важно быть уверенными в качественной реализации ваших проектов на строительной площадке. Обеспечить эту уверенность возможно в том числе составлением подробных примечаний на чертежах и других строительных документах. Вот несколько моментов, которые мы рекомендуем к включению в примечания к проекту для того, чтобы минимизировать риск некачественной установки.
Примечание к чертежам №1: Процедура очистки отверстий
Состояние просверленного отверстия во время инъецирования клеевого состава сильно влияет на сцепление клеевого состава с бетоном. Прослойка пыли на стенках отверстия создает барьер между клеевым составом и бетоном, тем самым предотвращая надлежащую адгезию. Хотя очевидно, что пыль необходимо удалить, монтажники порой пренебрегают этой процедурой или, в лучшем случае, выполняют ее наполовину.
Процедура очистки включает в себя последовательную промывку отверстия до полного удаления пыли, а затем – продувку отверстия сжатым воздухом, после чего, наконец, стенки отверстия механически очищают с помощью специальных щёток. Процедура очистки отверстия завершается подачей сжатого воздуха.
Примечание к чертежам №2: Инъецирование клеевого состава
Клеевой состав должен инъецироваться в отверстие без образования воздушных пустот.
Для инъецирования клеевого состава с минимальным количеством воздушных пустот должны использоваться системы с удлинительными трубками и заглушками поршня, которые обеспечивают равномерную подачу клеевого состава благодаря равномерному распределению давления по длине отверстия, что позволяет монтажнику контролировать процесс инъецирования, тем самым значительно улучшая его качество и эффективность.
Примечание к чертежам №3: Обучение монтажников
В случае проектирования ответственных конструкций, желательно указать требование по проведению контрольных испытаний анкеров на строительной площадке. Следует отметить, что это требования так же указано в Технической оценке ФАУ «ФЦС» и нужно для того, чтобы убедиться, что монтаж анкера был произведён в соответствии с инструкцией и с учётом указанных в проекте параметров.
Примечание к чертежам №4: Проведение контрольных испытаний
Как вы могли видеть – технология сложная и многогранная, но компания Hilti всегда рада прийти на помощь.